{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can we feed BMXEHC module by the DC in/out of BMXCPS
Question:
Can we feed BMXEHC module by the DC in/out of BMXCPS?

Answer:
Yes, and it is recommended to use ‘DC out’ of BMXCPS(for ins.  BMXCPS2000) instead of ‘DC in’ of BMXCPS(for ins. BMXCPS3020) since ‘DC out’ has some off delay versus ‘DC in’ in case of CPS off, where
the current counter value could be timely saved.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: