{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to coordinate the start address of IOscanner at BMENOC0301 of M580 system to communicate with Quantum
Question:
How to coordinate the start address of IOscanner at BMENOC0301 of M580 system to communicate with Quantum?

Answer:
Inside IO scan configurator of M580 system, the RD Address/WR Address is referring to address of counterpart.
Since M580 starts from %MW0 while Quantum start from %MW1, you have to assign the address 99 at  M580 IOscan configurator to correspond to the address 100 at Quantum.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
IOscan.png [331.49 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: