{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where can I find braking unit and braking resistor part numbers for ATV9xx Process Drives?
Issue:
ATV9xx Process Drives braking unit part number

Product Line:
Altivar 930

Environment:
All

Cause:
Braking unit part numbers needed

Resolution:
Part numbers for braking units and braking resistors for ATV900 drives can be found in the attached document, which is an excerpt from the ATV900 Catalog.
Pricing & availability can be obtained from your local distributor and Customer Service.

Note: These braking units and resistors are for ATV900 series Process Drives only. The ATV600 series cannot be wired for a braking resistor.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV900 DB resistors.pdf [1.51 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: