{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to execute Autotuning for Altivar ATV frequency inverter drives remotely via its DTM in PLC or ePAC Modbus controllers like?
When a drive DTM is added in Unity DTM browser and the drive is connected to PLC over ethernet (Modbus TCP or Eth IP), then the autotuning can be executed from the vertical menu.
Parameter TUN (to execute autotuning) is not available in ATV DTM configuration.
Attached picture shows the menu to access autotuning. Right-click on Device in DTM browser, select Device menu-Additional functions-Autotune.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Autotuning via Unity_DTM_online.jpg [473.59 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: