{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the optional control power transformer part number used in the enclosed ATS22 with the B10 mod?
Issue:
Transformer used in the enclosed ATS22 with the B10 Mod.

Product Line:
B10 Mod used in the Enclosed ATS22

Environment:
All

Cause:
Transformer part number.

Resolution:
When the B10 option is selected, transformer# 9070TF300D1 will be included in this enclosure.  If a transformer larger than this is needed, I would recommend contacting our drives quotes group. They provide support for custom enclosed drive and soft starter applications

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: