{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can the PowerPact series circuit breaker be used in the obsolete NH1B 100 Amp panelboard

The PowerPact series circuit breaker as shown in Schneider Electric Digest 178 Section 9 is not suitable to fit, and is not rated to be used with the NH1B panelboard. The NH1B panelboard does not have available short circuit ratings when used with the PowerPact series circuit breakers.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: