{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the ATV630 maintain a constant pressure using Sensorless flow estimation ?
Issue:
Can the ATV630 drive be configured to maintain a constant pressure, using the Sensorless flow estimation function?

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
No external PI control

Resolution:
No, it is not possible to maintain constant pressure control with Sensorless Flow Estimation.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: