{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the IP rating of the NetShelter WX cabinets?
Issue:
The environment that the cabinet is installed into required that the IP rating be known.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
A customer is questioning IP rating of a NetShelter WX cabinet.

Resolution:
tbd

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: