המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a function block in Unity Pro to compare REAL data types similar to the COMPARE block that compare INT data type?
No. There is no function block in the standard library to compare REAL data type variables similar to the COMPARE block. Attached is a DFB that compare REAL data type variables.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
compare_real.zip [767 Bytes]