{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What do the LED indicators on the ATV340 drives mean?
Issue:
Meaning of the LED on ATV340

Product line:
ATV340

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Clarification of product features.

Resolution:
There are two sets of LEDs available, depending on the part number of the drive.  See the diagrams below for details:



שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV340 LEDs 1.PNG.png [33.46 KB]
ATV340 LEDS 2.PNG.png [56.98 KB]
ATV340 LEDs 3.png [22.6 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: