{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause a COF fault on an ATV340?
Issue:
Customer is experiencing a COF fault on an ATV340 series drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
CANopen communication network is being used.

Cause:
Communication interruption on the CANopen® fieldbus

Resolution:
 Verify the communication fieldbus.
 Verify the timeout.
 Refer to the CANopen® user manual.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: