{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause an ENF [Encoder] Fault on an ATV340 series drive and how do I correct it?
Issue:
Customer is experiencing an ENF [Encoder] Fault on an ATV340 series drive.

Product line:
ATV340

Environment:
Encoder function is being used.

Cause:
Encoder feedback error.

Resolution:
 Verify the configuration parameters for the encoder used.
 Verify the mechanical and electrical operation of the encoder.
 Check the consistency between the encoder signals and the direction of rotation of the motor.
 If necessary, reverse the direction of rotation of the motor ([Output Ph rotation] PHr parameter)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: