{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to display the "Deadband" values on the DNP Map Setup in ION Setup.
Issue
In the DNP Map Setup, the "Deadband" was not viewable to user as illustrated in the following picture.


DNP Map Setup before update

Product Line
ION Setup 3.1 (Software update)

Environment
ION Setup Software

Resolution
In ION Setup the information for the "Deadband" in DNP Map Setup was available, but not in view of user. For convenience and view ability of the user, an update was made in ION Setup Software.
The following picture is the ION Setup V3.1 now supports the Deadband being viewable.

DNP Map Setup after update:



To check for updates for ION Setup please use following link:
https://www.se.com/us/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/






שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: