{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What can cause an INF8 [Internal Error 8] on an ATV340 series drive and how do I correct it?
Issue:
Customer is experiencing an INF8 [Internal Error 8] fault on an ATV340 series drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
All

Cause:
The internal power switching supply is not correct.

Resolution:
Cycle power on the drive, this may clear the fault but the fault could return.  If the fault returns, contact your local Schneider Electric representative.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: