{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use a Vijeo Designer recipe object from the Webgate ?

Issue:
There are certain limitations while using Recipe objects in Web Gate.

Product Line:
XBTGT
HMIGTO
HMIGTU
IPC with VJD Runtime

Environment:
Vijeo Designer V6.2

Resolution:
The Data Sharing for the recipe control variable (_RecipeControlDefault) must be set to None.
Also the Internal Recipe variables associated to the ingredients must be set to none.
The external Recipe variables associated to the ingredients can be set to Read/Write.





שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
RecipeControlDefault.jpg [211.01 KB]
Recipe.jpg [176.28 KB]
RecipeInternalVariables.jpg [91.86 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: