{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV61 or ATV71 Modbus Card part number
Issue:
What is the part number for ATV61 or ATV71 Modbus/Unitelway Option Card?

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The part number is VW3A3303. However, the card is obsolete.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: