{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How to configure the local network interface on a HMIBSC Edge Box ?
Question
How to configure the local network interface on a HMIBSC Edge Box ?

Description


~# vi ~/infra_settings.conf
Set LAN_<0|1>_SETTINGS_FLAG=1
Set LAN_<0|1>_ENABLE_STATIC_IP="<0|1>" # 0 -> Static IP, 1 -> DHCP
Set LAN_<0|1>_STATIC_IP="" # If DHCP
Set LAN_<0|1>_NETMASK_BIT_COUNT="<0|8|16|24|25>" # 8 -> 255.0.0.0, 16 -> 255.255.0.0, 24 -> 255.255.255.0
Save file: press 'Esc key', enter :wq then press 'Enter key'
~# reboot
~# ifconfig
~# ping

Keywords
Schneider Electric, HMIBSC, BSC, Edge Box, Configuration, LAN0, Local, network, interface

Case author:
Lilian Cabos

Product Familly
Magelis Ipc

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
סיווג:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
סיווג: