{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
In need of none or odd parity setting on the Link150 when Modbus ASCII is used

Issue:

The user may require a specific parity setting on the Link150 (EGX150) when the transmission mode has been set to Modbus ASCII

Product Line:

Link150 (EGX150)

Resolution:

When the transmission mode is set to Modbus ASCII, the parity of the serial port is limited to EVEN. Unfortunately, parity cannot be adjusted to none or odd.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: