המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: Connect Battery on Back-UPS RS/NS M2 & MS Series
Issue:
Tutorial for connecting or replacing the internal battery on Back-UPS Pro RS/NS M2 & MS series. The UPS will indicate a disconnected battery by flashing an empty battery icon on its front display.

Product Line:
Back-UPS Pro RS/NS

Environment: 
BR1000MS/BR1350MS/BR1500MS
BN1100M2/BN1350M2/BN1375M2/BN1500M2

Cause:
All APC UPS systems are shipped with batteries disconnected to comply with US DOT regulations. The UPS will flash the battery icon to indicate a disconnected battery state.
A severely discharged/damaged battery will also generate the flashing battery alert. The Back-UPS will not be able to recharge or otherwise use a severely discharged battery.

Resolution: 
To connect, disconnect or replace the internal battery, please follow the steps indicated in the video and images below.



שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
BR1500MS battery connection.jpg [175.7 KB]
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות