{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is SSF code on the ATV320 drives?
Issue:
Altivar 320 drive is showing SSF and the motor will not run.

Product line:
Altivar 320, Altivar Machine

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Torque Limitation

Resolution:
SSF means the drive has reach the Torque Limit fault setting.  This parameter is not enabled by default on the drive.
To disable go to CONF > FULL > FLT > TLD > SSD and change the setting to 'no'.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: