{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to get PRM Master 1.1.4.0?
Issue
The latest version of PRM 1.2 ISO has the PRM Master DTM is 1.1.3.0, but some projects show the PRM Master DTM as version 1.1.4.0 and the project doesn't build with this discrepancy.

Product Line
Unity Pro, Control Expert, PRM, TCSEGPA23F14F

Environment
Control Expert v14, Unity Pro v13.1

Resolution
On the PRM 1.2 .ISO, you need to launch the index.hta to install a Patch for Master DTM (7-Krohne\MasterDTM\PRMmasterDTMPatch.exe) this patch changes the version of PRM Master from 1.1.3.0 to 1.1.4.0.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: