{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What to do if a message with ID 0x1443 or 0x1444 is displayed on the MicroLogic X screen.


These messages are generated by the Circuit Breaker Service Life Monitoring function of the MicroLogic X control unit, to indicate that a predefined number of operations of the circuit breaker is reached.

Refer to the MicroLogic X User Guide:

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: