{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why I have some difficulties to connect to GateManager or LinkManager?
Issue
The GateManager version 8.3.19081 may have some compatibility issues with the browsers Internet Explorer 11 (IE11) and Mozilla Firefox.  These are experienced using the GateManager and LinkManager user interfaces.

Product Line
Offer impacted: Ecostruxure Secure Connect Advisor
Version of GateManager: 8.3.19081

Environment
Internet Explorer 11 (IE11) and Mozilla Firefox

Resolution
As a workaround, use another browser internet as Chrome

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: