{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the reason of system error code "1031" in SCADAPack ER Magna RTU ?

The system error code "1031" is simply stating that the event buffers have overflowed. This happens when the configured master does not poll class data from an RTU. Customer should check the communication links to the SCADA system.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: