{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use TeSys island in a Ring Topology?
Issue:
Does TeSys Island support ring topology

Product Line:
Tesys Island

Environment:
Digital multifunctional load management solution

Resolution:
Yes, RSTP is enabled by default when storing a configuration from the DTM. Make sure to use the 2 fieldbus ports, as it is not enabled for the top Service port.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: