{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum surface temperature of aluminum PTC heater?
The surface temperature stabilizes at 75°C when the ambient temperature is (-5°C).

שניידר אלקטריק ישראל