{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the pickup voltage for the RSB series relays?

Issue:
Voltage at which the coil will engage

Product line:
Relays and Timers

Environment:
RSB Zelio Plug in Relays

Cause:
Documents show drop out voltage not pick up voltage

Resolution:
The pickup up voltage is within 70% of the rated coil voltage.

So for example on RSB1A120ED with a 48VDC coil, the pick up voltage is 33.6VDC.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: