{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the speed regulation / accuracy of the ATV320?
Issue:
Needs to know the speed regulation or accuracy of the ATV320 drive

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Speed regulation , accuracy

Resolution:

ATV320:
- Open loop
Speed range: 1:100
Speed accuracy: 10% of nominal slip
Torque accuracy: 15%

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: