{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to set the output frequency to show on the ATV320 display every time drive is powered on?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Change the default display for when the drive is powered on to show output frequency.

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 320

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Default display is Reference Frequency

Resolution:
Go to Non (1.2 Monitoring) menu, select rFr (output frequency), and press and hold ENT for more than 2 seconds.  Display will flash to indicate the change had been made.
To dispaly amperage: Go to NON > select NNO > LCr, ENT for more than 2 seconds

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: