המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the Altistart 48 use Fast acting fuses on the line power?

Issue:
Fact acting fuses protecting the ATS48

Product line:
Altistart 48 softstart controller

Environment:
all

Cause:
Documentation does not show fact acting

Resolution:
Fast acting fuses are not recommended.  The starting currents on a soft start can be upwards of 400% or more of motor FLA for the duration of the ramp to full speed.  It is recommended to use time delay fuses only.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות