{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What product line replaces the ATV31C***?
Issue :
What drive best replaces ATV31C drives?

Product Line :
Altivar 31, ATV31C, Altivar Machine Drive

Environment :
ATV31C

Cause :
ATV31C series is obsolete.

Resolution :
The ATV31C family has been replaced with the Altivar Machine ATV320 drives.  See the attachment for the list of ATV320****W part numbers.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Cross for ATV31C in the ATV320.PNG.png [202.47 KB]