{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the technical details of the integrated optical transceiver of TCSESPU093F2CU0?
Issue
The TCSESPU093F2CU0 has two Multimode ports (type 50/125) and this FAQ gives the technical details of the integrated optical transceiver.

Product Line
ConneXium Switch

Environment
TCSESPU093F2CU0

Resolution
The TCSESPU093F2CU0 integrated optical transceiver has:
  • Maximum optical power: -14dBm
  • Transmit power: -23.5dBm
  • Receiver sensitivity: -31dBm
  • Loss budget: 7.5dBm

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: