{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is Form Y190 for the 8940 Pump Panels?
Issue:
8940 modifications

Product Line:
Class 8940, Well-Guard Control™ Pump Panels

Environment:
Full Voltage, Type SS, XS

Resolution:
Form Y190 is only available on the Class 8940 Pump panels.  This is to remove the existing Type S contactor and replace with 8502W vacuum contactors.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: