{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
To do what, is used the mechanical thermostat NSYCCOTHC with Red button?

To heat the inside of an enclosure when T° is to low by starting a heater inside the enclosure.
This mechanical thermostat has a closed contact.
When the T° inside the enclosure is below the set point T°, the contact is closed and a heater is supplied.
When the T° inside the enclosure goes over the set point T°, the contact opens and the heater is stopped.

שניידר אלקטריק ישראל