{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Do the new NetShelter WX cabinets use the same door handles as the NetShelter SX? If so, are unique locks possible?
Issue:
The new NetShelter WX door handles are different than the other models.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
AR106SH4, AR109SH4, AR112SH4, AR106SH6, AR109SH6, AR112SH6. All serial ranges.

Cause:
There is a request for a replacement door handle or unique locks.

Resolution:

The new NetShelter WX cabinets do use the same door handles as NetShelter SX cabinets. They have the same spare part number, and unique locks are possible.
For unique locks please see FAQ FA158606: https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158606/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: