{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PME 9.0 numeric objects scaled in Vista are not scaled on Web Applications
Issue
In PME 9.0, when scaling numeric object values in Vista using units starting with "G", "M", or "K", the value is scaled in Vista but not when the diagram is viewed in the Web Applications Diagrams tab.

Diagrams

Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Environment
Web Applications

Cause
This is a known issue in PME 9.0 that has been corrected in PME 9.0 CU1.

Resolution
Apply the latest PME 9.0 Cumulative Update (CU), which can be downloaded at Power Monitoring Expert 9.0 (se.com).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: