{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can a NetBotz Door Switch Sensor be installed onto NetShelter SX with RACS?

Issue:
There are no holes in the Rack Air Containment frame (front or rear) for the NetBotz Door Switch Sensor install onto.

Product Line:
NetBotz NBES0301, NBES0302
HACS ACCS1006, ACCS1007

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The frame of the Rack Air Containment does not include the pre-drilled holes for NetBotz that the NetShelter SX does.

Resolution:

The NetBotz Door Switch Sensors can be installed using the included 2-sided tape. Please see the attached document.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

20191015 Mounting NetBotz Door Switch Sensors onto NetShelter SX with RACS.pdf20191015 Mounting NetBotz Door Switch Sensors onto NetShelter SX with RACS.pdf [1.26 MB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: