{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the installation recommendations of the 04694 insulator for 3pole and 4-pole applications?
For positions of interphase rods and M6x35 screws to install insulator on bracket, please see the image below:
Servlet
The use of the 2 M6x35 screws provided with the 04694 kit is required.
64731626

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: