{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use the ATV660 potentiometer in Hand and Auto?
Issue:
Can the drive be controlled in Hand or Auto only using the Potentiometer on the door?

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
ALL

Cause:
Programming

Resolution:
You can use only the Potentiometer for speed control.
Go to My Preferences > Access Level and set to Expert
Go to Complete Settings > Command and Reference > Ref Freq Channel 1, change from AI3 to AI1.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: