{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to see a HMISCU Target via USB cable in Vitual Machine
  1. Issue
In a virtual machine, user is able to see PLC M241 but not HMISCU via USB cable in SoMachine V4.3, how to fix the issue?
  1. Environment
VMware and SoMachine V4.3.
  1. Resolution
Normally it is caused by the USB compatibility setting in Virtual Machine, user can change the setting from USB 3.0 to USB 2.0, then the HMISCU Target can be detected in SoMachine V4.3.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: