{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What does the suffix "C" mean on ATV212W***C?
Issue :
Suffix "C" on ATV212W***C

Product Line :
Altivar Drive

Environment :
ATV212W

Resolution :
The C1 filter is base on IEC standard, a European standard that is not applicable to the US standard. This standardization will only matter during inspection which, if the unit will be used for US purposes, it will not be an issue.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: