{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PME 9.0 - Alarms Library translation in Czech are wrong
Issue
There translation for Recent Events and Recent Incidents are both as "Posledni události" in Alarm tab > "System View"

Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Envoriment
Web Applicatoon - Alarms tab

Cause
The translation for Recent Incidents is wrong in the database, it should be " Poslední Incidenty ".

Resolution
To modify the end text to properly match what the recent events and recent incidents should be in Czech, execute the following query in ApplicationModules database.

EXEC [Internationalization].[WriteLocalizedString] 'cs', 'AlarmClassifications', '', 'ACLS_SystemView_RecentEvents', '', N'Poslední Události'

EXEC [Internationalization].[WriteLocalizedString] 'cs', 'AlarmClassifications', '', 'ACLS_SystemView_RecentIncidents', '', N'Poslední Incidenty'






שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: