המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Easergy P5 P5x30 and P5x20: Is there a flush mounting accessory for the relay?
Easergy P5 can be installed with or without a flush mounting accessory. Using the flush mounting accessory helps to reduce the installation time thanks to the automatic fixing system and to achieve IP51 from the the front.

The following references are available:
REL51032: 20TE
REL51052: 30TE