{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Easergy P5 Communication: Can I use both IEC61850 together with a different Ethernet protocol like DNP over Ethernet or Modbus TCP at the same time?
Yes, Easergy P5 relays support the use of two (2) protocols simultaneously, in the same communication port or in 2 different ports.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: