{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can I add a delay timer on each ATS01 soft starter to avoid overloading the pumps?

Issue:
Can I set up a timer to start three soft starters in sequence?

Product Line:
Altistart ATS01

Environment:
All model numbers

Cause:
Customer want to start each soft starter in sequence using a timer delay.

Resolution:
Customer has to use external controls because it is not a feature of ATS01.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: