{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
why does Control expert generate a linking error when I link a variable from a PROCESS section to a variable from a SAFE section ?
This error occurs when the client :
  • uses Control Expert 14.0
  • loads an already-built application
  • adds new variables in a SAFE section and in a SAFE section
  • links the variables
  • run a "build change"

workarounds :
  • export to .zef format, and reimport
  • run a build-all instead of a build-change

This bug was fixed in Control Expert 14.1

שניידר אלקטריק ישראל