{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PowerChute Personal Edition 3.1 Check for updates not working

Issue:
PowerChute Personal Edition reports, "Could not check for updates."

Image of Error message

Product Line:
PowerChute Personal Edition version 3.1

Environment:
All Support Windows OS

Cause:
The incorrect response was returned.

Solution:
PowerChute Serial Shutdown has been released to replace PowerChute Personal Edition. Below is a link to the download page. We recommend users uninstall PowerChute Personal Edition and install PowerChute Serial Shutdown.

NOTE:
PowerChute Personal Editon has been discontinued.

With a Back-UPS PowerChute, Serial Shutdown will communicate via USB (Universal Serial Bus).
https://www.se.com/us/en/product-range/137943580-powerchute-serial-shutdown


The most up-to-date version of PowerChute Personal Edition is 3.1. If you are currently running PowerChute Personal Edition 3.1, uninstall it and install PowerChute Serial Shutdown, or disregard the message.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
PowerChute_Personal_Edition_Compatibility_Chart-22-Jan-2022.pdf [67.48 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: