{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I deal with an ATV320 showing STO on the screen?
Issue:
ATV320 STO status on screen.

Product line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
There is a circuit in the terminal block that is not closed.

Resolution:
On the terminal block, look for P24. There must be a jumper between P24-STO.
Without this jumper the drive will display STO on the screen and will not be able to run.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: