{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I Use PowerTag NSX on a TN-C Grounding System ?
There is no restriction to connect the External Neutral Voltage Sensor of a PowerTag NSX (white wire) to the PEN of a TN-C Grounding System.

This kind of connection will not have any impact on the :
  • measurement precision of the PowerTag NSX
  • protection feature of the Compact NSX Breaker

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: