{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is my Speed D Switchboard rated 80% or 100%

The Class 2710 Speed D Switchboard is rated for 80% of it maxi um rating or Over Current Protective Device (OCPD). Currently there is not an option for a 100% rated Speed D Switchboard.

For a 100% rated Switchboard application a Power-StyleTM QED-2 Series Switchboard will need to be considered.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: